This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2376HEVM:Altium 项目源文件

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2376HEVM, TPS23734, TPS23734EVM-094, PMP22509, TIDA-00617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947625/tps2376hevm-altium-project-source-files

器件型号:TPS2376HEVM
主题中讨论的其他器件: TPS23734TPS23734EVM-094PMP22509TIDA-00617PMP6672

您好!

您能否提供 TPS2376H 评估模块的 Altium 项目源文件?

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet、

    TPS2376H 是一款非常旧的 IC (2006年发布)。 对于新设计、我们强烈建议不要这样做。 此设计在 IEEE802.3.at 标准之前发布、该标准允许 PD 上的功率为25W。 因此、我们强烈建议使用在此标准之后发布的 IC。 我们最新的 IC TPS23734评估模块为5V/5A、与 TPS2376HEVM 相同。

    下面是一些我们的5V/5A 新设计:

    TPS23734EVM-094 (推荐使用、Gerber 公开提供)

    PMP22509

    TIDA-00617

    PMP6672

    请告诉我您选择哪一个。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您提供有用的信息。 TIDA-00617和 PMP6672对我来说可能很有用。 您能否向我发送它们的设计源文件?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已在专用送信器中解决。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师