请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2376HEVM 主题中讨论的其他器件: TPS23734、 TPS23734EVM-094、 PMP22509、 TIDA-00617、 PMP6672
您好!
您能否提供 TPS2376H 评估模块的 Altium 项目源文件?
谢谢。。。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否提供 TPS2376H 评估模块的 Altium 项目源文件?
谢谢。。。
您好、Ahmet、
TPS2376H 是一款非常旧的 IC (2006年发布)。 对于新设计、我们强烈建议不要这样做。 此设计在 IEEE802.3.at 标准之前发布、该标准允许 PD 上的功率为25W。 因此、我们强烈建议使用在此标准之后发布的 IC。 我们最新的 IC TPS23734评估模块为5V/5A、与 TPS2376HEVM 相同。
下面是一些我们的5V/5A 新设计:
TPS23734EVM-094 (推荐使用、Gerber 公开提供)
PMP22509
TIDA-00617
PMP6672
请告诉我您选择哪一个。
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师
您好、Michael、
感谢您提供有用的信息。 TIDA-00617和 PMP6672对我来说可能很有用。 您能否向我发送它们的设计源文件?
此致
已在专用送信器中解决。
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师