This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431B:比较器外壳中的电容值限制

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVH431B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938910/tlvh431b-cap-value-restriction-in-comparator-case

器件型号:TLVH431B

您好!

 

我的客户计划使用 TLVH431B 作为数据表9.2.1中所述的比较器。

由于这是开环的、客户根本不需要关心稳定性、也不需要限制阳极和阴极之间连接的电容值?

 

此致、

 

希拉诺

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Hirano:

    TLVH431B 的输出为高电平或低电平。 我不认为输出电容器具有依赖性、因为没有调节。 我确实需要在实验室中测试这一点、以防万一。  客户感兴趣的电容器值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcoo、

     

    我的客户计划起诉10uF 或20uF。

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些电容值没有问题。