This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:检测 UCC256302的 dV/dt 的时间

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948504/ucc256302-time-to-detect-dv-dt-of-ucc256302

器件型号:UCC256302
主题中讨论的其他器件:UCC256402

您好!

我对 DVHS/dt 的可检测压摆率有疑问。
压摆率可识别当 Vds < 50V 时、必须检测到1V/ns ~ 50V/ns。
①Is 压摆率检测需要最短的时间?
②Will Vds <50V 的阈值波动?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    检测1V/ns 标准的时间不是最短的。 可检测范围不会波动。

    我想说的是、较新的 UCC256402的可检测范围要低得多、即0.1V/ns。 如果您看到压摆率检测问题、UCC256402将会更好地加以配置。 有助于实现压摆率检测可靠性的其他一些因素:

    1.提高 MOSFET 的关断速度-这有助于提高开关节点的压摆率

    2.增加突发阈值-在更高频率/更轻负载下往往会出现压摆率问题。 增加突发阈值将使 LLC 在突发数据包内以稍高的功率突发、并且谐振电流振幅将更高。 这也会增加开关节点的压摆率

    3.降低变压器的 Lm 将增加磁化电流,并有助于提高开关节点的压摆率

    此致、

    本·洛夫