This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:能够以160mA 的电流限制充电。使用此芯片,我们需要为160mAh 电池充电

Guru**** 1468350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ25100, BQ51003, TIDA-00318
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164538/bq51050b-can-able-to-charge-limit-at-160ma-using-this-chip-we-need-to-charge-160mah-battery

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ25100BQ51003TIDA-00318

对于我们的腕表项目、我们选择了"bq51050B" 无线充电器芯片为3.7V 160mAh 电池充电、您能否与我分享任何具有适当限流电阻器的参考原理图。 让我知道我选择了正确的部件还是不正确的部件?希望此芯片能够为160mAh 电池充电。 根据数据表、它显示的最小充电电流限制为500mA、让我知道如何为160mAh 电池充电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ51050B 专为更高的充电电流而设计、在更低的充电电流条件下、稳压精度会降低。

    160mAh 的更好解决方案是 BQ51003和 BQ25100、请参阅 TIDA-00318。  BQ25100将支持低充电电流。