This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:TPS2546的"关于"真值表

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938654/tps2546-about-truth-table-for-tps2546

器件型号:TPS2546

大家好。

感谢您的支持和评论。

我想问一个问题。

我想实现的是"USB_connected "和"VBUS=5V" 以及"2100mA"的外部器件  

如果  真值表的设置为 CTL1:1 CTL2:1 CTL3:1  ILIM_SEL:1、

有可能吗?

此致

松冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此问题指派给相关专家、他们将很快返回给您。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     松冈

    假设您根据数据表设置了 ILIM 电阻器、您列出的配置将支持支持下游数据和高达2.1A 电流限制的 CDP。

    如果这完全解答了您的问题、请单击"客户认为已解决"、或者只需回答此主题中的任何其他问题即可。

    此致、

    卡盘