This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74201:TPS74201

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164280/tps74201-tps74201

器件型号:TPS74201

你好、

您能不能建议,数据表显示 VBias 电压最高可达5V5? (表6.3)

然而、在表6.5中、它被规定为最大5.25V

目的是为5V5供电并具有3V3输出。 从而将 VBias 和 Vin 连接到5V5

此致

Gerhard Ebersohn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerhard、

    这看起来是数据表中的错误。 如 ROC 表所示、该器件可在 VBIAS 上支持高达5.5V 的电压。 在5.5V 电压下运行 VBIAS 将是该器件完全可接受的配置。

    此致、

    John