This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:DP VESA 文档和插入损耗

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163994/tusb1146-dp-vesa-document-and-insertion-loss

器件型号:TUSB1146

大家好、

我的客户有两个问题、

1.您是否会将 VESA DP1.4/2.1材料的损失预算离线发送给我?

2.他们想知道 TUSB1146的多路复用器内部是否存在插入损耗或 EQ 之后是否存在任何插入损耗?

还是通常我们不会考虑这种损耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下游路径将始终以线性转接驱动器模式运行。 在这种情况下、EQ 之后的损耗需要由主机和接收器处理。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于第一个问题、再说一次、

    您可以向我发送 VESA 材料吗?

    对于第二个问题、我们知道 EQ 后的损耗是主机的业务、但我们只是想知道我们的转接驱动器的内部 MUX 是否会丢失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred

    多路复用器内部会有一些损耗、但与 PCB 损耗相比、损耗可以忽略不计。  

    使用 VESA 材料的目的是什么? 除非客户是 VESA 会员、否则我们无法与他们分享 VESA 规范。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1. 可以忽略不计,您的意思是<1dB?

    2.我需要此损失材料来评估我客户的设计,您是否至少会将此材料内部发送给我?

    我只是向他们提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred

    1.我没有实际的损失编号,因为我们从未描述它的特征。  

    2.我通过电子邮件直接向您发送了损失预算、请检查。

    谢谢

    David