主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
先生,您好:
我的客户对 BQ28z610-R1有疑问。
它们无法使用0x55地址读取 BQ28z610-R1。
请为我们提供您的建议或 Android 驱动程序吗?
非常感谢。
请参阅以下说明。
错误条件:

这里是电池电量的数据

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
先生,您好:
我的客户对 BQ28z610-R1有疑问。
它们无法使用0x55地址读取 BQ28z610-R1。
请为我们提供您的建议或 Android 驱动程序吗?
非常感谢。
请参阅以下说明。
错误条件:

这里是电池电量的数据

您好、Shirish:
我刚刚得到了他们的波形、并更新了我获得的所有信息、供您参考。
BQ28z610-R1使用 BqStudio 正常工作。
2、如果主机 I2C 与 BQ28z610-R1相连、并且主机无法读取器件、则它们将提供波形捕获、如下所示。

我是否应该要求他们提供更清晰的波形? 如下图所示的完整命令格式。

如果是、请告诉我您需要哪条命令。
3.客户还想知道,SOC 结果来自 ( RemainingCapacity/FullChargeCapacity) x 100。
为什么不直接读取0x2C?
请帮助您为我们提供建议。
非常感谢。
您好、Shirish:
客户更换了上拉电阻器并将其 I2C 频率降级至100KHz。
然后它们可以正常工作、请参阅以下波形。

但他们仍然对 I2C 方波和工作频率有疑问、请参阅下面的波形。
当 I2C 频率高达400kHz 时、方波似乎不是很好、您能告诉我们如何改进它吗?


另一位客户正在使用 bq27xxx_battery.c、但他们询问 Android 11的驱动程序。
你那是吗?
如果是、您能为我们分享吗?
e2e.ti.com/.../3872.bq27xxx_5F00_battery.c
期待您的反馈。
非常感谢。