This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2819:额定功率@80°C

Guru**** 2510055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2819

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939229/tps2819-power-rating-80-c

器件型号:TPS2819

大家好、

只需确认一下、在数据表(耗散额定值表)中、Ta=80°C 时的额定功率为227mW、但使用降额因数3.5mW/°C 时、我始终得到245mW。 对于 Ta=70°C、我得到了同样的280mW。 在80°C 下计算额定功率时、我是否错过了任何内容? 我使用了公式(Tmax-Ta)= Pdmax (Theta)-(DF (Ta-25°C))。  使用的 θ I 是286°C/W、这是使用额定功率@ 25°C 得出的  

您能否确认数据表中的信息?

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 TPS2819。 我查看了表以及您提到的使用 降额因子在70摄氏度和80摄氏度环境下的功率耗散计算结果、并看到了与您提到的类似的结果。 我在注释中看到、表结果是热仿真的结果。 我假设在较高的环境温度下、随着您接近125摄氏度的最高建议结温、降额因子变得非线性

    如果您的应用环境温度为80摄氏度、我建议使用表值。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、