This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:输出上升/下降时间

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947861/tps51200-output-rising-falling-time

器件型号:TPS51200

降级器、

我遵循规范页.23 "8.3.3 3.3V VIN、LP DDR3或 DDR4配置"上的参考设计、但当我检查基准输出电压时、我发现它看起来不平稳。

VO 引脚具有相同的现象、是否有任何方法 可以解释这一点?

请参阅通道1上的波形。

BR

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    当内部基准电压达到0.39V 时、REFOUT 启动、因此它不是软启动、并且在启动开始时压摆率更高。  

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Weidong、

    我们检查 VO 引脚 是否具有相同的波形、因此它适用的原因是相同的?

    BR

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    是的、VTT 输出将遵循 REFOUT、因此原因相同。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Weidong、

    那么、当 可以放弃加电时、这种不平稳的现象是什么?

    BR

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    只要 VTT 电压低于 VDDQ/VPP、就可以了。

    此致、

    Weidong