This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:LDO 电路设计指南

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164141/lm317-ldo-circuit-design-guide

器件型号:LM317

我们是否有适用于 LM317解决方案的以下电路的设计指南?

客户想要了解 LM317和 TIP73的功率损耗、并查看以下电路是否适合需求电压和电流?

输入电压:20V

输出电压:15V

输出电流:700mA 持续电流、最大电流为1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shelton、

    [引用 userid="532194" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164141/lm317-ldo-circuit-design-guide ]我们是否有适用于 LM317解决方案的以下电路的设计指南?

    我们没有有关该原理图的更多设计文档、二极管是一种通用二极管选择、用于保护器件并允许反向电流在故障情况下通过从 ADJ 到 GND 的电容流动。 电阻器可以设置输出电压、也可以设置 NPN 和 PNP 晶体管的电流驱动、晶体管本身不是唯一可以在该电路中工作的晶体管、而只是经过测试并用作参考设计的晶体管。 电气原理可与多种 PNP/NPN 组合搭配使用。

    [引用 userid="532194" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164141/lm317-ldo-circuit-design-guide "]客户想要了解 LM317和 TIP73的功率损耗、并查看以下电路是否适合需求电压和电流?

    在客户当前的700mA 条件下、LM317的功率损耗将~ 0.7*(20-15)~ 3.5W。 器件本身能够做到这一点、但热性能可能会成为问题。 在此设置中、您允许额外的电流流经 BJT 分支、从而减少 LDO 本身的功耗。 对于特定的耗散值、它们将取决于决定所选电流的电阻器选择以及为应用选择的晶体管。 对于 LDO、它将提供5*的电流、对于1-1电路的粗略估算、LDO 上的功率将为1.75W、对于 TIP73 BJT、 它的功率耗散几乎完全相同、因为几乎所有电流都会流经它、并且它的集电极和发射极也连接到 VI 和 VO、这也将再次粗略估算1.75W 的功率。

    请告诉我是否需要进一步澄清、或者这没有回答您的问题

    此致、

    John