This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:MOSFET 驱动器因某种神秘原因而死亡

Guru**** 2390945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938806/lm5106-mosfet-drivers-are-dying-for-some-mysterious-reason

器件型号:LM5106

您好!

我们在 AHB 中使用 LM5106进行电机控制。 我们使用 F28379D 来驱动驱动器的使能引脚和信号引脚。 由于我们的控制很复杂(占空比限制、应用是 SRM 控制器)、我们无法使用自举驱动器、因此我们使用12V 至12V 隔离式电源进行高侧驱动。 HB 和 HS 之间仍然有一个0.47uF 陶瓷电容器。 我们的总线电压标称值为72V、但当电池组充满电时、总线电压可高达84V。

我们正在进行单元测试、也就是看到驱动器芯片多次出现故障。

在单元测试代码中、我禁用芯片、设置输入端口、然后在每个阶段启用两个驱动器。 在经过几个 MS 的测试后、我禁用了这两个芯片。 这是它们失败的时候。 至少现在、MOSFET 似乎是安全的。

我知道这个问题有点模糊,但失败是真实的:-(欣赏任何指示。

谢谢、

Bhaktha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhaktha、您好!

    感谢您关注我们的驱动器。

    为了准确地评论问题的可能根本原因、我想查看您有关栅极驱动器的应用原理图、以确保所有组件的尺寸都足够、包括 CVDD、Cboot (从您的初始线程来看、它似乎有点高)。

    此外、您的系统的两个阶段的故障是否一致? 此外、如果可用、您还可以在正常运行期间共享驱动器周围的波形。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马马马杜

    感谢您的快速回复。 这里是原理图快照、驱动器和隔离式电源。

    "自举"电容器为0.1uF、抱歉、我说0.47uF。

    故障与相位无关。

    由于我们不使用自举操作、因此二极管现在为 DNP。

    RDT 电阻现在为100K、不确定这是否重要。

    我们的单元测试非常简单、在每个相位的 AHB 中、I 导通左臂的高侧和右臂的低侧5ms、并确保电流流入 FET 和电机绕组。 非常简单和愚蠢的测试、我们在那里失败了。

    谢谢。

    Bhaktha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马马马杜

    再次查看您的回复时、您对 CBOOT 过高的评论会引起一些警报。 4.7uF 的隔离式电源去耦电容器现在直接并联到 CBOOT。 这是一个大的“不”吗? 请告诉我。  

    谢谢、

    Bhaktha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhaktha、您好!

    我是一名应用工程师、与 Mamadou 合作。

    我没有看到原理图的附件、但看到了所提到的元件值。 我假设前面提到的4.7uF 是隔离式偏置输出上的电容、并且驱动器 IC 附近有0.1uF 的电容。 您可以确认吗?

    当您打开一个绕组端子上的高侧 FET 和另一个绕组端子上的低侧 FET 时、您的操作就会遇到问题。

    我建议确认启动顺序。 我将确认驱动器 IC 的偏置电源在向栅极驱动器或使能端施加输入之前已加电且稳定。 这包括 VDD 和浮动高侧偏置。 确认驱动器输入稳定且低电平、直到启用驱动器 IC。

    如果在启用 IC 时存在不稳定偏置或不稳定(不确定状态)驱动器输入、则可能会导致意外的驱动器输出状态。

    此致、

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    重新附加原理图快照。

    是的、4.7uF 更靠近偏置电源、0.1uF 更靠近驱动器 IC。

    是的、您提到的启动序列就是我们正在测试的启动序列。

    是的、在我们将输入应用到栅极驱动器和使能信号之前、电源是稳定的。

    但是... 您提到"确认驱动器输入稳定且低、直到启用驱动器 IC。" 请详细说明一下吗? 是否需要遵循栅极驱动器和使能的特定输入序列? 这是我们正在做的事情。 首先、我们禁用驱动器、设置输入、然后启用驱动器。 可以吗? 或者是否有其他首选组合?

    谢谢。

    Bhaktha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这次使用不同的方法附加了原理图、我直接从原理图查看器复制并粘贴到此窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhaktha、您好!

    感谢您连接原理图。 您能否查看数据表中有关确定引导电容大小的第8节、并确认100nF 是否足以驱动 MOSFET Qg? 我将确保靠近驱动器的电容器可以驱动 MOSFET 栅极电荷。

    对于隔离式偏置、您能否确认用于偏置的器件? 输出是否与偏置输出上具有低寄生电容的输入完全隔离?

    对于启动时序、您可以尝试启用驱动程序、然后将 PWM 输入设置为所需状态。

    您能否提供驱动器输入、LO 和 HO 输出的示波器图、以及在导致问题的启动序列期间启用的示波器图。

    确认驱动器引脚上的所有电压均处于建议的工作范围 VDD、HB-HS、IN 和 HS 到接地范围内?

    此致、