This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B20:CNTL 和 PMBus 使用情况

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20, TPS544C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948136/tps544b20-cntl-and-pmbus-usage

器件型号:TPS544B20
主题中讨论的其他器件: TPS544C20

您好!

我们计划将 TPS544B20稳压器用于系统中的内核电源。 根据时序要求、在 IO 电源打开后、内核电源将被启用。  我需要在 IO 电源出现后打开 TPS544B20。 我想使用3.3V 电源来启用 TPS544B20内核稳压器。 如其他帖子中所述、默认情况下、一旦 CNTL 引脚出现高电平、将启用稳压器、请重新确认。

我们只有板载 I2C 总线、并希望使用它通过 I2C 改变 TPS544B20的输出电压。 由于该器件支持 PMBus、并且我们知道 PMBus 是 I2C 的超集、因此软件中是否需要注意使用 I2C 来写入/读取 TPS544B20的寄存器? 我可以使用系统3.3V 作为 I2C 的上拉电阻器吗?

谢谢

Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1)是、默认情况下、TPS544C20的 ON_OFF_CONFIG 命令设置为响应 CNTL 引脚并在 CNTL 引脚被驱动为高电平时启用输出转换。

    2)是的、TPS544C20的 CNTL 引脚可由3.3V 电源驱动。  这可以是其自己的3.3V 稳压器(BP3)或外部3.3V。  如果 TPS544C20的 VDD 将在 CNTL 引脚被拉低前供电、 建议在 CNTL 引脚上添加一个小的无源下拉电阻器、以防止工艺相关的泄漏电流进入引脚、从而使 CNTL 引脚漂移高电平、并在外部控制电路通电之前启用转换。

    3)是、CNTL 引脚的默认 ON_OFF_CONFIG 极性为"高电平有效"、CNTL 上的值为"高电平"、启用输出转换。

    4) 4) PMBus 使用 SMBus 传输协议。  所有事务必须以一个开始位、目标器件的写入地址、之后是命令代码(I2C 寄存器地址)开始。

    若要写入数据、请发送要发送的数据字节、后跟一个停止位。

    要读取数据、请发送一个重复起始地址、后跟目标器件的读取地址、然后 I2C 主机必须继续循环 CLK 以使 TPS544C20使用适当的数据进行响应。

    根据 SMBus、TPS544C20支持数据包错误检查(PEC)、该检查可执行8位 循环冗余校验(CRC)。  如果在写入事务期间发送额外的数据字节、则该字节将与内部生成的 PEC 字节进行比较。  如果写入的字节与内部生成的字节不匹配、则会拒绝数据包并丢弃数据。  如果主机在读取事务期间提供值为 CLK 周期的额外字节、TPS544C20将以 PEC 字节进行响应、以供主机进行数据验证。

    如果您器件上的 I2C 外设或驱动程序支持直接写入传输、重复开始读取传输以及包括无、1字节和2字节在内的可变数据长度、您应该能够使用 I2C 毫无问题地驱动 PMBus。  如果它不能支持这些功能中的一个或多个功能、我们可能需要讨论替代方案。

    5) 5)是的、您可以为 I2C/PMBus 终端使用3.3V 电源、可以是 TPS544C20的 BP3输出或系统上的其他3.3V 电源轨。  为了获得最佳性能、当 CLK 或 DAT 线路为0.4V 时、将上拉电流限制在不超过2mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Peter 的快速回答。 这会有所帮助

    -Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我很高兴我们能够提供帮助。  此主题现已关闭。  如果您有任何其他问题、疑问或需要进一步帮助、请创建新主题、以便我们为您提供帮助。