This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:ucc28780

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938915/ucc28780-ucc28780

器件型号:UCC28780

Ulrich:

您好!

五月天五月天

即使在查看故障排除文档并按照文档的建议修改某些值之后-包括大幅降低 Lpri 和 nP/nA 比率、我们仍处于0 PWML。

PL 以 ppt 形式查看附加的结果。

我在 pdf 中随附了更新的 sch。 sch 中有一些临时的东西:例如 D1和 D8。不确定它们是否会影响启动、但一旦我们获得这些器件、就会改变。

我们的 Vdd 放电速度似乎快于 Eval 套件。 这是问题的根本原因、可能吗?

当然,我已经在寻找所有可能的原因。 包括 PCB、VDD 电容器上的 DCR 值、该值与评估套件大致相同。

我们的电路中现在没有 Vdd 电容器。 正如您在 sch 中看到的那样、所有功能被降级为从外部5.2V 获得的"偏置:"、此外部5.2V 驱动 SN6505。

那么、如果 Vdd 在我们的电路中达到17.5V 但在评估套件中没有达到17.5V、会导致 VDD 通过控制器漏电的原因是什么?  已尽一切可能。 但我正在寻找我们无法理解的最后一个。

任何帮助都将不胜感激。

Robin

e2e.ti.com/.../proto2_5F00_vdd_5F00_hvg_5F00_startup_5F00_no_5F00_run.pptxe2e.ti.com/.../protoeq304ly_5F00_PRISEC_5F00_proto1notes.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin

    我已将您的线程分配给了 Uli。 请等待他的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    在 pptx 的幻灯片5上、REF 看起来只能达到~3V (我假设波形是电压/刻度的 X10)。

    REF 不仅仅是一个基准输出、而且实际上为 IC 内的大多数电路供电。  IC 必须"符合规格"才能正常工作、基本上 Vref > 4.8V。    看起来有一些东西正在将 REF 输出加载到其电流限制、并防止进一步上电。 由于大约为3V、因此它不是死短路。

    请调查 REF 网络并查看是否有任何异常加载。  它仅对大约5mA 的最大 外部负载"良好"、 因此不推荐使用该电平。 除了 BUR 网络(可暂时断开以进行测试)、REF 看起来像是进入非板载连接器引脚。
    请检查加载情况。

    在 PCB 上、GNDEXT 平面不应在 RDM 和 RTZ 网下运行、以避免这些节点上的杂散电容、但这不是问题所在。
    可能稍后可能会、也可能不会 。

    目前、如果 REF 无法达到5V、则什么也不起作用。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich:

    是的、这是我在你了解 它之前没有看到的响应...

    是的、REF 肯定不正确、需要彻底检查。

    它不会进入很多地方-只会通过 cap...checking 向 fb 节点提供反馈

    请记住、只要有必要、我们就会尽快恢复 PCB。 这就像闭合环路、进行一些测量、包括稳定性、仅记录数据...一些温度数据...持续供资取决于此。

    在这个原型运行中、我还有3个 PCB。 希望在这个周期中运行它们。