This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:ucc28780

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939204/ucc28780-ucc28780

器件型号:UCC28780

Ulrich:

非常感谢您查看我昨天晚上发送的结果。

是的:我认为我们必须关闭帖子。 它们会变得冗长且令人困惑。

我 没有选择今天早上您的最后一篇帖子的"回复"。。。

下面是我在"警报"中注意到的内容:从调试文档中

在 VDD 达到17.5V 后、我甚至不会得到 REF、运行电平变为高电平、如我们在结果中所见。

我已对所有值进行了双校验:这些值接近于我在 XL 版本 C 中向您发送的值。因此、RTZ 和 BUR 值与您建议的值相同、也与从 SLUC664版本 C 中获得的值相同。

我所要做的就是找出 VDD 在达到峰值后立即开始放电的原因。

它似乎不是来自外部。

我仔细检查了控制器上的焊接-从外部看、它们看起来不错。

然而:必须有一些不正确的事情。 在此初始启动时、除了与控制器引脚的连接/来自控制器引脚的连接外、布局中几乎没有任何影响。

BUR & RTZ 全部被连接 至封 装边界上可访问的控制器焊盘。

CS、SWS、HVG  似乎已连接。

从 SWS 和 HVG 的方式中获得的任何线索 都是完全相同的?...它们确实没有短接。

 我移除了源极-栅极电阻器1Meg、以了解 HVG 是否确实从芯片流出而不是从源极流出。 在低输入电压下,我们不会受到任何损坏...我们将很快报告启动期间看到的情况。

在 VDD 处使用高 ESR 电容器会产生什么影响? 我有值为20uF 的 X7R、其余为钽电容器。 当然、如果我测量 LCR、您将无法获得超过10kHz 的正确值。

感谢你的帮助。

\robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    从您在本帖子中的评论中可以看出、您明显没有看到我对前一篇帖子的回复、该帖子解决了您对 REF 的担忧。

    除非 REF 有效、且3V 无效、否则 RUN 不会变为高电平。
    由于 IC 的自加载和任何外部负载、VDD 将始终在达到17.5V (或任何特定器件的特定阈值)后开始下降。  通常、此负载为几 mA、启动将脱离 VDD 存储的电荷运行、直到 Vout 足够高、能够反射回 AUX 绕组以保持 VDD 活动。  

    REF 由 VDD 在内部供电、由于 REF 似乎在外部过载、因此 VDD 的下降速度将比正常下降得更快。  此外、当 REF 无效时、HVG 功能将不起作用、因此它不会按预期达到11V。

    请检查您的电子邮件  、查看我今天上午对另一个主题的回复。 这是该日期(2020年9月9日)首次按时完成的培训。 作为参考、这是我今天对具有相同名称的新单独主题帖的第三个回复。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich:

    哦、您应该这样回答! 那么迅速。

    在这段艰难的时刻欣赏...

    我想我在这里读了你的回答。 -关于 REF。 其他相关内容。

    然后选择"新问题"发布...

    当然、与所有控制器一样、REF 输出非常重要。

    我正在深入研究它。。。

    我们 现在要做的是移除控制器。

    以不同的方式安装新的-确保我们使用正确的焊接温度。 此组件不能回流。

    但要将芯片上的每个焊盘焊接到 PCB 上、请使用明确的焊接颜色。 该器件将与 PCB 之间的距离大约为5mil。 所有这些之后、GND 焊盘将被连接。

    通过这种方法、我们可以在显微镜下看到与器件的每个焊接连接。  

    目标 是正确获取 REF 值。

    Thnx 很多