This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:局部温度读数问题!

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939090/lm5066-negative-local-temperature-reading-issue

器件型号:LM5066

NPN 晶体管 MMBT3904LT1G 集电极和基极连接到 lm5066的二极管引脚。 发射极接地。 电路板置于温度室中、温度为-20°C。 在读取本地温度寄存器0x8Dh 时,我们收到的数据为0xF0Ah。 如何将数据转换为负温度。 室温+25时,从 LM5066正确接收到的数据为0x190h。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    欢迎使用 E2E!

    您需要添加 FF0Ah 以转换负温度。 该示例如附表所示。

    此致、Rakeshe2e.ti.com/.../Temp-Calculator.xlsx