This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC21732QDWEVM-025:UCC21732QDWEVM-025

Guru**** 1499540 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732QDWEVM-025, UCC21732, UCC21750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938576/webench-tools-ucc21732qdwevm-025-ucc21732qdwevm-025

器件型号:UCC21732QDWEVM-025
主题中讨论的其他器件: UCC21732UCC21750

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生:

我有3个主要问题,现将其提述如下。

1) 1)我有一个 UCC21732QDWEVM-025评估板。
2) 2)我想在 IC UCC21732中检查 DESAT 函数? 有可能吗?
       i)如果可能、如何检查 UCC21732QDWEVM-25板?
       ii)根据 UCC21732QDEVM-025中的 DESAT 函数建议需要更改。
3) 3)如果不可能、那么我应该为 评估板采购 UCC21750QDWRQ1吗?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pojan、您好!

    我支持此 IC 的同事很快就会回来。

    此致、

    -Mamadou  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pojan、

    UCC21732不附带 DESAT 检测功能。 UCC21732不是 DESAT 检测、而是通过测量流经分流电阻器的电流进行过流检测。 有关 OC 检测的更多信息、请参阅 IGBT 和 SiC 栅极驱动器基础 文档中的 PG 33。

    如果您需要 DESAT 功能、则需要使用 UCC21750器件。 UCC21732和 UCC21750都具有相同的 EVM、因此如果您已经具有 UCC21732的 EVM、则只需为 UCC21750交换器件并对 UCC21750进行必要的电路板调整即可。 更多信息、请参阅 UCC217xx EVM 用户指南。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    UCC21732QDWEVM-025板 UCC21732安装。 那么、我应该将 UCC21750 IC 替换为 UCC21732进行 DESAT 测试吗? 根据 UCC21750进行更改。 ?  
    我是否应该根据照片移除 DNP 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Poojan、

    如果您想使用 DESAT、那么是、请将 UCC21732替换为 UCC21750。

    要将电路板设置为能够使用 DESAT 或 OC、主要组件是 R27和 R9

    • R9:组装 R9将启用 UCC21750电路板的 DESAT 电路
    • R27:组装 R27将为 UCC21732启用电路板的 OC 电路
      • 通过取消对 R27的配置、您将断开电路与器件的连接、因此无需取消对所有器件的配置

    您在 DNP R22和组装 R21中也是正确的

    • R21将启用 UCC21750的内部米勒钳位

    如果还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles