This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:为低电压电池充电、但在2.4V 电压下停止

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948265/bq25150-charge-to-a-low-voltage-battery-but-stop-at-2-4v

器件型号:BQ25150

您好!

BQ25150数据表中的电池电压范围应为2.4V 至4.6V。

我们连接一个放电不足的1.0V 电池、充电电流可达到2.5mA、我们将其设置为预充电电流。

但是、当电池电压上升至2.4V 时、充电器 会自动停止充电。

Util 重新插入充电电缆,BQ25150将能够恢复正常的充电周期。

 这种现象是否正确? 或者、如何在无需手动重新充电的情况下从1.0V 持续到充满电的范围内进行电池充电?

此致、Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是由于安全计时器过期所致。 当您将 CHARGERCTRL0寄存器中的安全定时器设置增加到6小时或12小时时、您是否会看到这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    通过将 CHARGECTRL0寄存器(addr=0x17)修改为0x54、我们已将充电器安全计时器设置为12小时。

    充电器仍在2.4V 电压下停止充电。

    实际上、我不认为这个问题是由充电器安全计时器设置引起的、因为在2.5mA 预充电电流时、电池电压从1.0V 到2.4V 大约为30秒。  

    此致、Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    我们已确认问题是由电池保护 IC 引起的。

    如果我们将电池负极连接到系统 GND 以绕过电池保护器、则可以连续为电池充电1.0V 至4.2V。

    仍将找到澄清电池保护 IC 如何 影响充电器行为的根本原因。

    此致、Justin