This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:电感器查询

Guru**** 2382830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939210/lmr36015-q1-inductor-inquiry

器件型号:LMR36015-Q1

您好!  

你好。 我希望你能做得好。  

我们的客户希望 在其 ECU 中使用 LMR36015-Q1、并且对其设计的电感器值有疑问。 他们打算使用此功能将24V 降至12V/1.5A、400kHz。  在数据表的表3中、他们注意到建议的电感器为27uH、但他们想知道他们是否可以为此应用使用22uH 或33uH 电感器、因为他们的库存中已经提供了这种电感器。 此外、他们还想知道在 其电路上使用22uH 或33uH 电感器的风险/影响。 如果可能、目标应用中哪一个更好。  

期待您的回应。 保持安全、度过美好的一天。  


此致、  

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于大于50%的占空比、需要考虑次谐波振荡。 这表示下限。

    下限可由 d/s 中的等式5确定

    控制器需要在电感器电流上看到一定的斜率以进行适当调节。根据经验法则、在标称条件下、最小电感器纹波电流必须不小于器件最大额定电流的大约10%。

    这将是上限、但电感器的成本和尺寸通常会超过计算出的上限。