This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:与 BQ25155的比较

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25155, BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939022/bq21061-comparison-to-bq25155

器件型号:BQ21061
主题中讨论的其他器件:BQ25155

我想知道 BQ21061是否与 BQ25155相同、除了 BQ25155还有 ADC? 我需要花一点时间比较数据表的详细信息、我仍然不会完全确定、希望您能确认这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它们之间的唯一区别是 BQ21061上没有 ADC。  

    此外、在 BQ21061上、VDD 不支持任何外部负载、而在 BQ25155上、VDD 支持10mA 负载。