This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:LMR14020 EMI 问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14020, LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948540/lmr14020-lmr14020-emi-issue

器件型号:LMR14020
主题中讨论的其他器件: LMR14050

大家好、

客户使用 LMR14020并遇到 EMI 问题、他们使用电压和电流测量 EMI、在高频下结果无法通过。

我已获得客户的原理图和布局、以及他们的 EMI 测试结果、请帮助检查。

我们需要您在以下方面提供帮助:

1.请帮助您回顾布局和原理图、并提供一些建议

2.客户参考 LMR14050的 TI A/N、A/N 显示它需要滤波器、您能否为如何设计 EMI 滤波器提供指导?

3.在 A/N SNVA810中、图9和图10显示了没有滤波器的 CM 噪声和 DM 噪声。 客户想知道如何区分和测量 CM 噪声和 DM 噪声?

谢谢您的参与。

e2e.ti.com/.../TI-_F8767351AF8247727F4F2875EE959898A854E28B5F00_20201014.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    我将向您发送电子邮件以获取支持。

    我将关闭此主题。

    B R

    Andy