This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25840-Q1:USB A 型充电器:-即时更改运行模式(输入能量受限)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS25840-Q1, TPS25831-Q1, TPS25833-Q1, PMP40725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947731/tps25840-q1-usb-type-a-charger---change-operating-mode-on-the-fly--limited-input-energy

器件型号:TPS25840-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2549TPS25831-Q1TPS25833-Q1PMP40725

大家好。

IM 设计一种消费类产品、能够为 USB 设备充电等等。

它是一种电磁能量收集产品、非太阳能产品、更类似于各种电源、例如正交风机。

我有一个内部~ 8v 轨、0-3A 电缆。

它的主要功能是提供照明、消耗的照明能量是独立设置的、不受我的控制。 有时、会有电能可供使用、因此这将用于创建 USB 充电端口、无需数据连接或转发。

TPS25840/2和预览 TPS25846是降压直流/直流/控制器组合、非常适合我的应用、效率为8v 输入。

能源/电源可提供20-30W 的功率、但照明负载可能占其中的大部分;因此、如果没有照明负载打开、则可用功率可能低至6/7W、但最高可达30W。

我的印象是、我可以通过 CTRL 引脚、ctrl1/2、切换运行模式(即 SDP、CDP、DCP)来限制充电时 USB 器件可用的"通告"电流。

因此、我仍然可以在有限的能耗条件下进行 USB 充电。 这可能会在分钟内发生变化、因此我需要更改模式并得出充电结论。

我能否确认这些 CTRL 引脚是连续采样的、并且将在无需循环输入功率的情况下更改运行模式?

还需要手动将 USB 充电端口"设置"为低充电率、以防止 USB 设备占用能源需求/或在不需要打开照明的情况下快速充电。

我希望充电端口是 A 型、但要处理 A 型到 C 型电缆、现代手机及其 C 型端口。

TPS25840被称为3.5A 电源、我希望获得用于 USB 器件快速充电的高电流水平。

但我看不到一种可以为 USB 充电提供高电流的工作模式、仅支持1.5A 的 DCP、我不确定器件是否甚至可以实现这一点。 5.1v 电压轨上的其他非 USB 内部负载是否都有这一切过大的电流?

如果我考虑使用外部直流/直流降压转换器和 TPS2549等器件、当然还有更多选择。

请先了解 TPs25840的一些建议、然后随时探索其他架构...

B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在模型更改(SDP/CDP)期间、TPS25840-Q1不会将 OUT VBUS 复位。

    如果电话需要重新插入以识别这是 SDP 或 CDP 端口。  

     TPS25840-Q1只有 SDP/CDP 模式、但没有 DCP 模式。  

    如果您需要 iPhone 或三星手机的高电流充电,可以选择 TPS25831-Q1或 TPS25833-Q1。

    这两个器件具有 DCP 功能,支持苹果分频器3模式(2.4A) 和三星模式。  

     TPS25840-Q1具有15W 负载能力、但它可以通过电话消耗多少电流取决于电话本身。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能回答来自原始消息的问题吗?

    关于 TPS25840、它们是:

    Q1 -我能否确认这些 CTRL 引脚已连续采样、并将在无需循环输入功率的情况下更改运行模式?


    感谢您推荐 TPS25831和33器件、我已经知道这些器件。

    但是、如果我坚持使用 USB-A DFP、我会在如何处理相关的 USB-C 附加信号方面稍有损失。 您能否提供有关31或33器件 USB-A 实现方式的详细原理图、例如参考设计?

    此外、我无法找到纸上的31和33之间的区别。 请详细说明一下吗?

    编辑:您能评论一下 TI 参考 PMP40725电路的适用性吗?

    谢谢、

    B.

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biketart、

    Q1 -我能否确认这些 CTRL 引脚已连续采样、并将在无需循环输入功率的情况下更改运行模式?

    -->是的,模型将会更改,无需循环输入功率。   

    831支持 DP/M 和 CC1/2逻辑引脚电池短路(18V)保护。

    833不支持此功能。  

     

    但是、831/833侧重于 C 类端口应用。 如果您的设计是 A 型端口、我建议您选择 TPS25840-Q1。 TI 网站提供了 EVM 原理图供您参考。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这是可以的、所以我在选择第一个器件时是正确的。

    B.