This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD7138:UCD7138应用中遇到的问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD7138, UCD3138A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938591/ucd7138-problems-encountered-in-the-application-of-ucd7138

器件型号:UCD7138
主题中讨论的其他器件: UCD3138A

对于 TI 的 UCD7138芯片、我有以下问题:

1.在手册中、CTRL 引脚定义为:是否启用上升沿优化、但如果在应用中将 CTRL 下拉、则不会输出芯片。 我是否可以询问如何使用此引脚?

DTC 引脚和 IN 引脚之间的协调决定了 OUT 输出、但手册中的描述相互矛盾、如下图所示。 请告知我们确切的使用逻辑。

3.如果 DSP 与 UCD7138一起使用来完成双向全桥 LLC 谐振转换器(或半桥 LLC 转换器)的控制、DTC 引脚的控制逻辑是如何使用的?

在典型应用中、给出了半桥 LLC 转换器上的典型漏源波形和预期波形、如图所示。 是否有任何错误的痕迹?我们无法理解图片的含义、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.在手册中、CTRL 引脚定义为:是否启用上升沿优化、但如果在应用中将 CTRL 下拉、则不会输出芯片。 我是否可以询问如何使用此引脚?

    注释:当 CTRL 接地时、上升沿死区优化被禁用;否则、 上升沿死区优化被启用。

    2、SR 驱动信号有上升沿和下降沿。 对于 OUT 上升沿、OUT 由 DTC 确定、而当 CTRL 打开/或拉高时、IN;对于 OUT 下降沿、OUT 仅由 IN 确定。

    向 UCD3138A 报告 DTC、UCD3138A 的硬件模块可优化 SR 关断时间。 您可以从以下网站找到详细信息。

    www.ti.com/.../ucd7138.pdf

    4.也许应该将其更改为 SR 接通时间较晚或更早。 通过这种方式、它会产生更多的感官。

    此致、

    肖恩