This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LM5176:使用数字反馈电阻器

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946541/faq-lm5176-using-digital-feedback-resistor

器件型号:LM5176

我的客户使用 带数字变阻器的 LM5176作为较低的反馈电阻器、以实现可选的输出电压。 但是、它们存在一些随机稳定性/纹波问题。

我们是否有任何有关将电源与数字反馈 电阻器配合使用的资源?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    请您分享原理图吗? 如果您想保密、请向我发送友谊请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    非常感谢您分享原理图。 我的第一个意见是、我建议使用标准 FB 电阻分压器、并仅使用数字反馈电阻器来更改输出电压。 这样做的原因是、如果在短时间内数字电阻器断开、而数字电阻器是从 FB 到 GND 的唯一电阻器、我担心会出现问题。

    根据该评论:我们看到大约400mV 的纹波、该纹波会在很短的时间内消失。

    您是否可以分享以下信号的一些测量结果:输出电压、输入电压、SW1、SW2、我们可以更详细地了解这些信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、  

    我不是很确定"标准 FB 电阻分压器和数字反馈电阻器只用于更改输出电压"的意思--这是指与并联电阻器类似的设置吗? (来自 TIDU533)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    很抱歉不清楚。 是的、这正是使用数字电位器仅用于更改输出电压而不是设置基本值的目的。 使用此设置时、即使电位计产生开路或短路、转换器仍能正常工作并处于预期范围内。

    因此、Rpar 可确保电位计的开路不是问题、而 Rser 可确保电位计的短路不会导致问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    还有一点使得直接在 FB 节点上使用数字电位器变得困难。 有些电容器具有与电阻器并联的电容、该电容器会限制环路响应时间、因为当输出端发生电压变化时、该电容器需要充电或放电。

    上述网络还可最大限度地减小此电容器对 FB 节点的影响。