This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:TPS3850和3851#39;s 延迟时间问题

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3842, TPS3850, TPS3851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947540/tps3850-tps3850-and-3851-s-delay-time-question

器件型号:TPS3850
主题中讨论的其他器件:TPS3851

大家好、

根据数据表、TPS3850的最大延迟时间大约为3s、TPS3842的最大延迟时间大约为7.7s、这是正确的吗?

请确认一下这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    是的、在 CRST 引脚上使用1uF 电容器时、TPS3850的最大 tRST 延迟时间为3.2S。  对于 TPS3851、tRST 延迟时间固定为200ms。

    对于 TPS3850、看门狗延迟是 tRST 延迟时间的单独延迟。  在 CWD 引脚上添加电容器并将 SET0和 SET1引脚设置为正确的输入状态会影响看门狗的上限和下限边界(看门狗窗口)。  

    对于 TPS3851、SET1和 CWD 引脚决定了看门狗超时。  通过在 CWD 上使用1uF 电容器、TPS3851的最大典型看门狗超时可达到77S。

    希望这种解释能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chan:

    谢谢!

    如果客户想知道他们是否选择1.8V 监控功能芯片:


    1) 1)它可以用于3.3V 或5V 工作场景吗? (即、芯片电源使用3.3V 或5V。)
    2) 2)在这种情况下、这是否意味着电源监控功能已禁用?


    它们实际上主要使用 WD 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    下面是我对您的绿色问题的回答

    如果客户想知道他们是否选择1.8V 监控功能芯片:

    1) 1)它可以用于3.3V 或5V 工作场景吗? (即、芯片电源使用3.3V 或5V。)

    是的、您需要将分压器设置为在监控电压下设置为1.8V。  监控电压不是电源轨。  请参阅以下内容:

       


    2) 2)在这种情况下、这是否意味着电源监控功能已禁用?

    我对您的问题有点困惑。  SENSE 引脚将监控1.8V 电压轨、而不是为 TPS3850供电的电源轨。  如果它监控的感测电压低于阈值电压、/RESET 将置为有效、且 WDI 的输入将被忽略、/WDO 将为高阻抗。  请参见下图:

    它们实际上主要使用 WD 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chan,

    感谢您的回复、问题是 TPS3851、

    那么、对于 TPS3851、我们有没有关于这2个问题的不同之处?

    1) 1)它可以用于3.3V 或5V 工作场景吗? (即、芯片电源使用3.3V 或5V。)
    2) 2)在这种情况下、这是否意味着电源监控功能已禁用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    是的、TPS3851可在3.3V 或5V 输入电源下使用。

    对于问题2、我仍然感到困惑。  您是不是说电源电压为3.3V、电压突然下降到1.8V?  请使用此简单原理图来描述条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    如果我们使用 TPS3851、并且没有 SENSE 引脚。 这是否意味着我们无法监控 TPS3850)的 SENSE 引脚实现的电压轨(__LW_AT__

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    是的、没错。  TPS3851仅监控 VDD 电压轨。  TPS3850允许您监控单独的电压轨。