请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 你(们)好
我的客户遵循 SLUA475与 BQ78350-R1通信、仅可接收前一个字节、无法接收后一个字节(接收为0)
请提供一些建议
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我的客户遵循 SLUA475与 BQ78350-R1通信、仅可接收前一个字节、无法接收后一个字节(接收为0)
请提供一些建议
谢谢
星号
尊敬的 Star:
您能给我提供更多信息吗-客户想要具体阅读什么内容? 从器件读取时、必须指定字节数。 例如、要读取 HW 版本、请使用以下序列:
0x16 0x44 0x02 0x03 0x00 0x53 [0x16是器件地址、0x44是 Mac 命令、0x02是长度、0x0003是命令#、0x53是 PEC、是可选]
0x16 0x44 0x17 0x04 0x03 0x00 0xAA 0x00 0x03 [0x16 (W)、 0x44 MAC 命令、0x17 (R)、0x04是字节数、0x0003是命令、0x00AA 是数据、0x03是 PEC]
其他 E2E 帖子可能也会有所帮助:
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/869904
此致、
Matt