This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ALLCEVM150:ucd3138

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138ALLCEVM150, UCD3138PFCEVM-026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938260/ucd3138allcevm150-ucd3138

器件型号:UCD3138ALLCEVM150
主题中讨论的其他器件: UCD3138PFCEVM-026

我有两个开发板,UCD3138ALLCEVM150和 UCD3138PFCEVM-026。

我需要两个板的相应源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的需要源代码、请为我提供帮助。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请通过以下链接找到所需的代码:

    UCD3138 LLC 半桥固件

    UCD3138功率因数校正固件

    希望这是您的要求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢您的支持。

    我已经下载了两个固件。它是 sluc602和 sluc609,但我不知道如何打开它们。 无法使用 CCS8.0打开它。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个软件包都附带自安装程序。

    在使用 CCS 打开它们之前、您应该执行/安装每个文件。

    此致、