This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:将此 IC EVM 与 BQ76920EVM 或 BQ4050EVM 配合使用

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ76920, BQ76920EVM, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948370/bq24650evm-639-using-this-ic-evm-with-bq76920evm-or-bq4050evm

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件:BQ24650BQ76920BQ76920EVMBQ4050

我正在尝试设计一个具有3节串联电池并具有充电功能的系统。

我尝试将 BQ24650充电 IC 与 BQ76920EVM 配合使用、但 BQ76920的热敏电阻时序未知。

如果我将 BQ4050与 BQ24650搭配使用、我是否还需要担心热敏电阻时序问题?

此外、是否有将 BQ4050与 BQ24650或任何其他支持 MPPT 的充电 IC 配合使用的设计示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

      由于这是独立充电器、来自监测计的 SMBus 通信无法配置充电器参数。 由于充电器已经有一个内置 TS 引脚、此引脚设计用于与外部热敏电阻一起使用以感测此 TS 引脚上的电池温度、我建议将热敏电阻与充电器一起使用。 通过这种方法、您可以配置热/冷阈值(请参阅有关如何设置的数据表)、如果电池温度违反特定工作温度范围、则充电器将关闭并指示故障情况。  

    对于 BQ4050电量监测计问题、请使用该器件型号创建单独的帖子、支持电量监测计产品的专家将能够回答您的问题。