This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:如何将电池设置为断开模式

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948145/bq25713b-how-to-set-the-battery-in-disconnect-mode

器件型号:BQ25713B

大家好、团队成员

我们的客户更喜欢在低待机模式下断开电池与 SYS 的连接。

从我们的数据表中可以看出   、BAT (SRP 引脚)和 SYS 之间有一个 MOSFET。 但由于它们是 MOSFET 内部的体二极管、因此即使我们关闭 MOSFET、电池仍可以通过体二极管提供电流。 这意味着我们在待机模式下仍有泄漏电流。

你对此有什么建议吗?

谢谢。

毛利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GW、

      由于固有体二极管方向的性质、可防止电流从 SYS 流向 BAT 以防止电池在不应充电时充电、这意味着当 MOSFET 关闭时、体二极管将导通从 BAT 正向到 SYS。 需要使用外部逻辑来进一步断开 BAT 至 SYS 路径(您可以考虑在系统中设置一个监测计/保护器、该监测计/保护器能够打开其放电 FET 以切断真实电池的 BAT 放电路径)。 泄漏电流在电气特性的静态电流部分中指定、仅在充电器正常运行时适用。