This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:电池监控功能(ADC 操作)

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947482/bq25890h-battery-monitor-function-adc-operation

器件型号:BQ25890H

尊敬的团队:  

我的客户正在考虑将 BQ25890H 用于其应用。 请查看下面的客户问题、并告诉我您的意见。  

在 CONV-START 寄存器位=1时、CONV_RATE 寄存器位=1、

   - ADC 读取电池电压1秒钟的频率是多少? 我认为 ADC 在1秒内只读取1次电池电压、并且由于转换时间的原因、每1秒更新一次结果最多为1秒。 请告诉我您的意见。  

ADC 的基准电压?? 是2.304V 吗?   

3、ADC 偶尔会将电池电压值读为零、尽管实际电池电压不是零、但请告诉我、当 ADC 读为零时、如果实际电池电压不是零、请告知我情况。  

请回顾上述问题、并告诉我您的意见。   

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC 进行多次测量、然后进行平均值计算。 它具有高达1秒的转换时间。

    REGN LDO 为 ADC 供电

    3.在仅电池模式下、ADC 仅在电池电压高于 MINSYS 寄存器设置(REG03位1:3)时工作。  如果您将 MINSYS 电压更改为其最低设置= 3.0V、则 ADC 的工作电压低至 VBAT=3.0V。

     

    谢谢、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、  

    感谢您的评论。  

    关于 Q1多项测量、客户想知道 ADC 读取电池电压多少次才能在1秒内求平均值?  

    如果 CONV_RATE 寄存器位= 1、ADC 每1秒更新一次结果。 对吗?  

    - Q2、我知道 REGN LDO 是 ADC 的功率、但我的意思是 ADC 的基准电压用于读取电池电压?  

    - Q3、如果它不是仅电池模式、是否有任何 ADC 值=0的情况?   上电后是否有任何时序规格来读取电池电压?   

    请回顾上述问题、并告诉我您的意见。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1:更新 ADC 可能需要长达1秒的时间。 不建议每隔1秒读取一次 ADC。

    Q2:它是专有信息。

    Q3:请勿在 REGN LDO 上电之前读取 ADC。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、  

    很抱歉让我感到困惑、很抱歉打扰了您、但请再次查看下面的问题、并告诉我您的意见。  

    关于 Q1、  

    我了解转换时间和更新时间长达1秒、我们不必每1秒读取一次 ADC 值。  

    但是、您提到 ADC 进行多次测量、然后进行平均值计算。  

    那么、我的问题是、ADC 采用电池电压进行平均值计算的次数是多少次、就像采样频率一样?  

    对于 Q2、  

    我了解 ADC 的特定基准电压是 专有信息。  

    由于 ADC 必须测量电池电压、系统电压、总线电压和充电电流、 因此基准电压可能会因情况而异。 对吗?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1:这是专有信息。

    Q2:是的、每个 ADC 参数都有单独的基准。

    谢谢、