This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95377Q4M:CSD95377Q4M 绝对最大值检查

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95377Q4M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938920/csd95377q4m-csd95377q4m-absoulte-maximum-check

器件型号:CSD95377Q4M

尊敬的先生:

 Vsw 至 PGND (10ns)的绝对最大额定值。

这是否意味 着 CSD95377Q4M 可以在 10ns 内允许负电压在-7V 下超过-0.3伏、 在10ns 内允许正电压在23V 下超过20V?

 由于我测量 VSW 到 PGND 波形、即负电压、 在-7V 时间下超过-0.3、超过10ns (低于您的基准波形)。

器件是否可能损坏?

此致、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    对于负尖峰、也可能是由包含寄生电感的测量环路引起的。 从波形中看、似乎可以。

    对于 VSW 上的正尖峰、我们通常建议设计10%的裕度、这意味着我们希望在最坏的条件下将振铃峰控制在18V 以下。 为了有效地限制振铃、我们建议将 VIN 旁路电容器尽可能靠近功率级放置、并且您可以调节 BOOTR、SNUBBER_R 和 Snubber_C、以最大程度地减小 FET 的电压应力。

    最棒的

    清泉