This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:EN 引脚电流规格

Guru**** 2523790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948215/tps568230-en-pin-current-spec

器件型号:TPS568230

大家好、

客户需要 EN 引脚所需的电流规格、以检查 EN 引脚的电流消耗是否符合序列发生器的拉电流规格。

根据 DS、当 VEN = 0.8V 时、TPS568230有一个2uA 的内部下拉电流源。 这是否意味着当引脚拉至低于0.8V 时、序列发生器通常应提供2uA 的电流、而器件消耗2uA 的电流? 器件导通时会消耗多少电流(EN 引脚拉至1.4V 以上)?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    当 EN 高于0.8V 时、EN 引脚电流大约为2uA。 当 EN 低于0.8V 时、电流将低于2uA。 由于器件和过程不同、并在此处留有一些裕度、序列发生器应至少提供3uA 电流。

    谢谢、

    Lishuang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lishuang、感谢您的明确回答。