This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10500:需要保护二极管?

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ10500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938295/lmz10500-protection-diode-required

器件型号:LMZ10500

您好!


LMZ10500上是否需要 Vin 和 VUT 之间的保护二极管、或者它是否具有内部保护电路?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     LMZ10500 具有集成 输出短路保护和 热过载保护 、如 LMZ10500数据表第10和11页所述。
    如果您考虑反向电流保护、则在 Vin 和 Vout 之间添加二极管将不起作用、因为内部高侧 MOSFET 具有体二极管、该体二极管将绕过您要连接的外部二极管。 对于反向电流保护、我建议查看我们的一些负载开关。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    感谢您的回复。

    如果我理解正确、如果出现这种情况(Vout>Vin)、内部高侧 MOSFET 二极管将对输出电容器放电、而不会对 LMZ10500造成内部损坏。 因此、不需要使用外部二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 VIN 上的电压低于设定的 VOUT 且 EN 为高电平、则器 件将进入100%模式、其中高侧 MOSFET 持续导通、如 LMZ10500数据表的第7.4.8节所述。 在这种情况下,VOUT=VIN - I*Rdson 和电流保护电路将激活。

    如果器件被禁用、并且在某种程度上有一个高于 VIN 的固定 VOUT 电压、那么高侧 MOSFET 的体二极管将导通、在这种情况下将不执行电流保护。 有关您的问题的更多详细信息、请参阅以下应用手册: 将外部电源应用于无输入电压的电源输出的测试提示。 但是、如果器件已启用、且您的固定 VOUT 高于 VIN、则器件可能会以"升压模式"运行、不建议按照链接的应用手册第6点的说明进行操作(此外、应用手册中还介绍了这些问题的修复方法)。  

    此致、
    Davor