This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36010:LCD 背光不能使电流超过55ma

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947961/lm36010-lcd-backlight-cannot-increase-current-over-55ma

器件型号:LM36010

我的客户-  

我设计了一个 LCD 背光电路、如下屏幕截图所示、我们有一些问题。

我们希望将 LCD 背光的电流控制在0mA 至120mA 之间、但我们不能将电流增加超过55mA。 (0x11 -> 0x12)。

它在2.4mA 至55mA 范围内运行良好、但如果我们将电流设置为55mA 以上、则输出电流将变为0mA。  

 

您能建议电阻器设定值或背光电路吗?

 请参阅随附的图

感谢 youe2e.ti.com/.../Circuit-Details.pdf1.Booting

将器件 ID 寄存器0x81写入软件复位。

写入使能寄存器0x22以启用手电筒模式。

 

正常序列

向 LED 手电筒亮度寄存器写入连续增加/减少的值几次

一步大约为3mA 增量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

      您是否读取过 reg0x05? 我想它已经触发了电流限制、因为您连接了6个 LED。

    BR

    肖恩