This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200D2EVM:使用较低的 PWM 频率

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948344/tps92200d2evm-using-slower-pwm-frequency

器件型号:TPS92200D2EVM
主题中讨论的其他器件:TPS92200

我使用的是 TPS92200、我想使用 D2版本、因为我通常能够提供大约20KHz 的 DIM 信号、该信号足够快、可以充分利用 PWM 到模拟调光。  但是、在某些情况下、我的 DIM 信号的频率将限制为仅300Hz。  在这种情况下、D2会做什么?  它的运行方式是否与 D1相同?  或者是否存在"混淆"部件的风险?  您是否建议避免这种情况、或者我是否可以向 D2应用300Hz DIM 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      不能、它将不像 D1那样工作、如果您向 D2版本施加非常低的 PWM 信号、内部 RC 滤波器将无法滤除此类低频纹波、并且可能导致 LED 电流不稳定。 因此、请勿对 D2版本使用非常低的 PWM 信号。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。  您建议的最低频率是多少?  20kHz?  或者可以使用较低的频率吗?  在该范围内、不是低至300Hz、而是10KHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      20kHz 是建议的最小 PWM 信号。

    BR

    肖恩