This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压转换器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62864, TPS62823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938564/buck-converter

主题中讨论的其他器件:TPS62864TPS62823

请帮我分享一下我们设计中需要考虑的合适降压转换器器件型号。

Vinput = 2.4至5.5V

输出电压= 0.495至0.6550V (可调节)

最大电流输出电流额定值= 3A 或更高  

谢谢、此致、

Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arumugam、

    您能看一下 TPS62864吗? 它具有0.4V 至1.675V 的 I2C 可调输出电压、电压步长为5mV。

    该器件的 QFN 引脚即将推出预发布版。

    您是否愿意在设计中考虑使用 I2C 或首选具有电阻反馈以设置输出电压的反馈?

    如果您有其他问题、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢您的支持。

    由于不同的原因、我想使用非 BGA LDO。

    因此我考虑将 TPS62823DLCR 与外部 I2C DAC 一起使用以控制电压? (根据 TI 应用手册 slyt777.pdf)

    我假定 LDO 和降压都可以使用??

    您能不能分享您的反馈。

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arugarum、

    我是低电压输入(<7V Vin)降压团队的一员、您对 LDO 的查询将由 LDO 团队的应用团队成员处理。

    您有兴趣了解 TPS62864的 QFN 版本吗?  

    由于这是即将发布的材料、我们可以通过电子邮件继续此讨论。

    如果您需要 TPS62823设计方面的帮助、请告诉我!

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dorian:

    感谢您的支持。

    是的,我们可以从电子邮件开始。

    我的产品将在4到6周内投入生产。

    当 QFN 封装可供用户使用时?

    谢谢、此致、

    Arumugam.p  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arumugam、

    您能否接受我的友谊请求,以便我们可以通过私人信息进行交谈?

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    是的、我接受了。

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arumugam、

    我向您发送了一封私人邮件。

    同时、当我们讨论私有线程时、我将在此关闭此线程。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dorian:

     

    感谢您的支持。

    此外、考虑到项目的当前阶段、我们可能无法确认这些数量。

     如果需要更多详细信息、请告诉我。

     我需要您的支持来查看 PMIC 卡的原理图,其中包括降压、LDO 和 DAC。

     我能否通过电子邮件发送原理图以供查看。

    不发送您的私人电子邮件。

    您可以向 arumugamp@eximiusdesign.com 发送电子邮件