This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:电感器和输出电容器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947455/lmr33630-inductor-and-output-capacitor

器件型号:LMR33630

大家好、

我向我的客户推荐 LMR33630。 您能帮助回答客户提出的以下问题吗?

这是要求

VIN = 23.2V 至25.8V

Vout = 5.0V

Iout = 2.8A

fsw=400kHz (A 版本)或2.1MHz (C 版本)

外部器件选择的相关信息。

您能告诉我每个 FSW 的建议电感和输出电容值吗?

对于电感器、 您能否还提供 直流叠加额定电流 Isat 所需的值?

2.转换器在 PFM 模式下运行时、您能告诉我输出电压精度吗?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    对于400kHz、为10uH

    2.1MHz 时为2.2uH

    电感器饱和电流>=5A  

    PFM 模式在空载条件下将具有大约额外的+0.08%漂移。  

    B R

    Andy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回答。

    我计算了电流与 Iout (max)的比率、并确认该比率介于20%至40%之间。

    当电感在400kHz 时为10uH、Vin 为24.5V (典型值)时、纹波电流约为0.995A。 比率为35.5%(=0.995A/2.8A)。

    当电感在2.1MHz 下为2.2uH、输入电压为24.5V (典型值)时 、纹波电流约为0.861A。 比率为30.75%(=0.861A/2.8A)。

    您能否也告诉我建议的输出电容?

    对于400kHz、d/s 中的表.2中的建议电容值是否为4 x 22uF?

    对于2.1MHz、d/s 中的表.2中的建议电容是否为2 x 22uF?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    对于400kHz、建议的电容为4 x 22uF

    对于2.1MHz、建议的电容为2 x 22uF。

    所有电容器的额定电压均应为16V 或更高。

    B R

    Andy