This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:软启动电容器如何影响补偿电路参数值

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938467/tps65251-how-softstart-capacitor-will-affect-the-compensation-circuit-parameters-value

器件型号:TPS65251

HII、

TPS65251降压稳压器(3.3V)在空载和热插件条件下保持稳定、并且由于电路延迟(75ms)增加、在负载条件下不会稳定、替换了软启动电容器。 是否有必要更改补偿电路参数? 如果有相关文档和计算、请与我分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Jaya  

    TPS65251对软启动定时器有一个限制:TSS 应该小于9mS、建议 Css <=33nF。   

    2.您可以将原理图发送给我吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    感谢您的回复。

    我将分享原理图。

    另一个疑问、您能告诉我如何计算外部补偿(RC、CC 和 Croll)吗?

    请以非常明确的方式向我提供必要的文件。

    e2e.ti.com/.../SCH_5F00_EPCB_2D00_6030_2D00_H_2D00_00_2D00_A1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Jaya  

    1、对于补偿计算、您可以参考 DS 中的"9.2.2.1环路补偿电路"。  

    作为最佳实践、您可以 直接在 EVM 原理图中使用补偿电路。