This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BQ25601 SYSOVP

Guru**** 2521600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948075/bq25601-bq25601-sysovp

器件型号:BQ25601

尊敬的 TI 团队:

不同电池电压条件下的 SYSOVP 触发阈值如下:

1)在 VSYSMIN 调节(VBUS <VSYSMIN), SYSOVP triggers typically at VSYSMIN+350mV.
2)不在 VSYSMIN 调节(VBAT>VSYSMIN)中、SYSOVP 通常在 VBAT+350mV 时触发。

我对 SYSOVP 有一些疑问:

1).触发 SYSOVP 后、不同电池电压条件下的恢复 SYS 阈值是多少?

2).在 CC/CV 充电状态期间、BAFTET 完全打开。

(1)当 ISYS 大幅下降时、SYS 电压将增加、并且它将产生大量流入电池的充电电流。 电池有损坏风险。 对吧?

(2)由于 BATFET 完全打开、SYS 电压将被钳位到 VBAT+ICHG*RDSON_BAT。 因此它不会触发 SYSOVP。 对吧?

3)。 SYSOVP 可能发生在哪个充电状态? 预充电? 抄送? CV? 终端?

非常感谢!

BR

十一