请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 尊敬的 TI 朋友:
这是我第一次使用 BQ24610进行设计。但在组装电路板后、电路板无法正常工作。 IC 有 Vcc 电压、但无论有无 锂 电池负载、均无输出。
输入:19V、输出12V。
是否可以有人确认随附的布局?您能否给我 emal、我将向您发送 PCB 布局文件? 或者、您也可以通过电子邮件联系我:289926851@qq.com。 谢谢你。