尊敬的 TI 团队:
不同电池电压条件下的 SYSOVP 触发阈值如下:
1)在 VSYSMIN 调节(VBUS <VSYSMIN), SYSOVP triggers typically at VSYSMIN+350mV.
2)不在 VSYSMIN 调节(VBAT>VSYSMIN)中、SYSOVP 通常在 VBAT+350mV 时触发。
我对 SYSOVP 有一些疑问:
1).触发 SYSOVP 后、不同电池电压条件下的恢复 SYS 阈值是多少?
2).在 CC/CV 充电状态期间、BAFTET 完全打开。
(1)当 ISYS 大幅下降时、SYS 电压将增加、并且它将产生大量流入电池的充电电流。 电池有损坏风险。 对吧?
(2)由于 BATFET 完全打开、SYS 电压将被钳位到 VBAT+ICHG*RDSON_BAT。 因此它不会触发 SYSOVP。 对吧?
3)。 SYSOVP 可能发生在哪个充电状态? 预充电? 抄送? CV? 终端?
非常感谢!
BR
十一