This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:无法关闭电源

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938928/tps63020-power-cannot-be-turned-off

器件型号:TPS63020

尊敬的

在睡眠模式下、MCU 控制5V_ON 脚部以下拉 EN 脚部。 当 EN 引脚为0时、输出电压仍约为2.5V、电源无法关闭。

 任何建议—提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CS:

    您的电路中是否有其他电源?  

    请与我们分享 Vin、Vout、EN、L1、L2的波形。 谢谢!