This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:突发模式禁用

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939048/ucc256403-burst-mode-disable

器件型号:UCC256403

你好。 尊敬的

下面是使用 UCC256403进行 LLC 控制的电路。
目前、BW 引脚连接到 GND。
我想在电路中禁用突发模式。

请参阅数据表(请参阅下图)
如果您在 BMT 比率编程中选择选项7、则会显示禁用。

它表示 BMT 比率控制是通过 BW 引脚完成的。
我们想问一下是否有办法在我们的电流电路中实现突发模式禁用。

请回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、尊敬的用户6216947

    从 BW 引脚到 GND 的电阻定义了突发模式方案。 通过2.7k Ω 将 BW 引脚连接到 GND、可禁用突发模式。

    BR、

    云生