This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24620:bq24620安全计时器功能

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947986/bq24620-bq24620-safety-timer-functions

器件型号:bq24620

您好!

我有一个使用四个 BQ24620电路的定制充电器板。 它们的充电速度非常慢、为12.8V、93Wh 电池组充电。 最大电流设置为1.22A、大约需要6小时才能完成。

大约5小时时、标记所有四个充电器脱离电池、然后在15-200秒后恢复充电(请参阅随附的图表)。

由于电池组在5小时内充电约80%、IC 是否有风险决定这是否足够接近且无法恢复充电以增加最近的20%?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

     5小时标记是由于内置安全计时器导致的、当触发时、该计时器将指示故障状态并禁用充电。 如果您要切换 CE 或发生 POR 事件、则将启动新的充电周期、这将重置安全计时器、充电将像正常一样恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    遗憾的是、我们的设计中没有任何内容会自动触发 CE 或 PWR、因此我们一直在等待、直到电压降至再充电电压以下、错误清除且充电恢复。

    我的问题是:以下哪一项陈述是正确的:

    A - 允许发生超时错误是可以的。 即使在80%充电点发生错误、等待一两分钟充电恢复也没有任何问题。

    B -不建议在接近最大充电点的位置发生超时、因为这可能会产生意外的后果。

    你怎么看?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

      答:从充电器的角度来看、没有完全充电的问题。 当充电周期恢复时、充电器将像正常一样恢复充电、因为占空比将基于充电器感测到的电池电压(VFB)。 唯一的意外后果是、如果电池需要为负载供电、因为电池未完全充电会缩短电池未充满电的运行时间。