This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:最大输出电流和峰值电流值

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936923/tps63070-maximum-output-current-and-peak-current-value

器件型号:TPS63070

大家好、

客户对最大输出电流和峰值电流值的数据表感到困惑。

使用条件:

输入电压:2V-16V

VUT:5V

L:1 μ H

Cin:10 ufx2p

C1:10 μ F

剪切:22 μ fx3p

Cvaux:0.1uF

在数据表中、1. 降压(或升压)模式下的输出电流为2A。

此外、7.5电气特性还包括 IOUT:max2A。

另一方面、如下图所示、在25°C 时、您可以发现高达3.5A 的输出为"最大输出电流(A)"。

图20. 最大负载电流与输入速度间的关系

图22. 最大负载电流与输入速度间的关系

最大电流值是多少?

如果 IOUT = max2a 是正确的、

如何解释 图20和21?

没有提到数据表、但有多少峰值电流值?

请帮我澄清。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63070.pdf?ts=1599016394246&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS63070%253FkeyMatch%253DTPS63070%2526tisearch%253DSearch-EN-everything%2526usecase%253DGPN

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    3.6V 是电感器电流、因此实际输出电流将取决于 VIN 和 VOUT 条件、温度和外部元件。

    在升压模式 VIN=4V、VOUT=5V 时、输出电流为2A。 如果输入电压较低、则输出电流可能较低。

    图20提供了在评估板中测试的不同输入电压和 VOUT=7V 时的最大输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    没有冲突。

    如果您详细查看图20/22、则可以发现在最坏的情况125C 下、最大输出电流仅超过2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Helen、Jasper、

    感谢您的解释。

    从图20中可以看出、如果 Vout = 7V 且温度为25度、我们是否可以考虑最大输出电流可能超过3.5A?

    此外、使用条件是 VIN > Vout (VIN = 4V 至11V、Vout = 5V)。

    在本例中、我想请您提供图20的图示。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Helen、Jasper、

    是否有任何更新?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    图20是在具有典型 IC 的 EVM 中测得的。 我们需要考虑实际应用中的最坏情况。 您的应用中的实际输出电流是多少? 我们将检查该器件是否足够好以供使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Jasper、

    谢谢你。

    客户现在不提供实际电流、

    如果客户需要更多帮助、他说他将联系我们的 FAE。

    您可以关闭此 TT。

    非常感谢。