This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:适用于磷酸锂电池

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947762/bq24610-for-lithium-phosphate

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ24630

您好!

BQ24610是否可用于 磷酸锂电池?

我知道 BQ24630支持 磷酸锂电池、但其开关频率为300kHz。

客户的应用需要小型封装、以便减小电感器尺寸。

因此、我想将600kHz 的 BQ24630用于 磷酸锂电池。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      BQ24610和 BQ24630具有相似的总体充电曲线、但 VLOWV 阈值的差异是主要差异。 与 BQ24630相比、客户必须确定 BQ24610中较长的预充电窗口是否可接受。 他们还必须考虑到 BQ24610具有内置的30分钟预充电安全计时器、如果 VFB 在30分钟内未上升到 VLOW 以上、则表示存在故障并暂停充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的支持。

    在 BQ24630的计算表中、6A 的建议电感为5.6uH。

    如果采用2.2uH、除了电感器的饱和电流之外、预期的问题是什么?

    将采用电感器来支持峰值饱和电流。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      较低的电感通常具有较低的 DCR、这对效率更有利、但缺点是电感电流纹波更大、因为电感电流纹波与电感成反比。 对于较大的电感值、converse 为 true。