This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:当 VSS 连接到 GND 时、无法识别但可识别

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937793/tps2372-not-recognized-but-recognized-when-vss-is-connected-to-gnd

器件型号:TPS2372

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TPS2372‐4并遇到上电问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

◎确认我们的董事会
・PoE 电源侧(PSE)集线器:NETGEAR GS305PP

→操作已通过 TPS2379-4EVM 评估板进行确认。

-此电路图以 TPS2379EVM 为基准进行设计。

无法识别・POE。

如果我们电路图中的外部接地(商用 AC100V 接地)连接到 VSS、则会识别 PoE。 (在应用示波器的 GND 时也会识别)

*一旦 PoE 被识别且输出54V、即使 VSS 和外部接地端相互隔离、54V 电源也不会中断。

有没有理由考虑这些问题?

ーーー μ A

我们将以离线方式向您发送电路图和波形。

请告诉我们您的电子邮件地址。

我的电子邮件地址是  

inoue-s@macnica.co.jp

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    接受我的连接请求、您可以通过私人信使发送这些请求。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Machael、您好!

    我会向您的私人房间发送一条消息。

    如果您能提供建议、我将不胜感激。

    如果您尚未收到、请 告诉 我。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了你的消息。 目前、应用程序团队非常关注应用程序支持、我们可能会在下周初收到评论。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢你的答复。

    我了解您当前的情况。

    我们会收到客户的提醒、因此如果我们能够快速响应、将会很有帮助。

    我们期待您的建议。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    客户能够确定故障原因。

    由于 VDD 和 VSS 之间有一个指示灯 LED (D1)和一个电阻器(R5)、因此 DEN 的电阻值发生了变化、无法检测到、因为它与 DEN 上拉电阻值并联。

    那么、您能否关闭此主题。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一