This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:TPS65150

Guru**** 2531750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937718/tps65150-tps65150

器件型号:TPS65150

您好,:先生

7英寸显示面板(1280rgb * 800、单栅极)使用 tps65150。 测量黑白图像的 AVDD 纹波时、发现 SW 信号波动很大。 测量位置如下:黑色 AVDD 的电流为22.78ma、白色状态的电流为41.5ma。 请帮助回答以下问题

①当 SW 为高/低电平时、会出现波动。 这些波动是如何产生的?

②根据65150规范中的描述、轻负载条件下 SW 波形轻微变形的原因是什么(下面是红色圆圈部分)?

③其他产品使用 PFM 来提高电压、但测得的 AVDD 纹波大于 PWM 纹波。 TI 是否有两个升压模型的介绍文档? 我想知道为什么 PWM 升压型纹波更小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查询中的一些图片似乎没有通过。 您能否包括问题1之前以及问题1和2之后的相关图片? 总体而言、似乎存在耦合到 AVDD 轨的大开关噪声。 我不确定是什么导致了系统中的这种大开关噪声、但接地方案很差可能是其中一个原因。 无论如何、请包括缺失的图片、我将再次查看。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,:先生

    我已插入图片文件.picture1-测试位置,图片2- SW 和 AVDD 纹波,图片3-不同负载的规格说明

    查看您是否可以看到图片或下载?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ①当 SW 为高/低电平时、会出现波动。 这些波动是如何产生的?

    AVDD 轨上的波动在示波器图中看起来非常大、我们在 TI 的 EVM 板上看不到这种波动。 我不确定是什么导致您的应用中的 AVDD 轨出现如此大的波动、但一个可能的原因可能是接地方案不佳。

    ②根据65150规范中的描述、轻负载条件下 SW 波形轻微变形的原因是什么(下面是红色圆圈部分)?

    我在所附图片中没有看到红圈、但我相信您是指轻载时 SW 波形的逐渐减小。 这种轻微的逐渐降低效应是由数据表图8方框图中的 MOSFET Q2导通引起的。 该 MOSFET 会导通、以保持升压电感器电流连续导通、并在轻负载下保持 PWM 运行。 短接外部整流器二极管使 SW 节点电压实际上与整流器二极管后面稍低的电压相同、因此在轻负载运行期间会导致 SW 节点波形轻微变形。

    ③其他产品使用 PFM 来提高电压、但测得的 AVDD 纹波大于 PWM 纹波。 TI 是否有两个升压模型的介绍文档? 我想知道为什么 PWM 升压型纹波更小。

    与 PFM 纹波相比、PWM 升压纹波更小、因为在 PWM 模式下、下一个开关周期会在输出电压有可能显著下降之前启动。 在 PFM 模式下、突发开关脉冲后没有开关脉冲、直到输出电压降至阈值下限、此时会发生另一个突发开关脉冲、导致电压再次上升至更高的阈值电平。 在 PFM 模式下、脉冲的重复周期后跟无脉冲会导致更高的电压纹波、因为脉冲突发之间的时间远长于 PWM 模式下的连续脉冲周期。  

    此致、

    辽卡特