This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:建模问题还是电路问题?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937525/tps2595-modelling-issue-or-a-circuit-issue

器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好!

随附的 TINA-TI 电路是一个小型测试电路,用于演示我在真实电路中看到的问题。 该测试电路使用电子保险丝部件 TPS259573对非常简单的加电/断电场景进行建模。 我使用了 TI 网站上的“TPS2595xx 设计计算工具”电子表格来计算电阻器值。 二极管用于反向电流保护。

目标是在移除输入5V 电源后观察电子保险丝输出上的大型2200uF 大容量电容器的充电衰减。 在大容量电容器放电时,我看到输入端出现了较大的意外75V 浪涌。 电子保险丝是否尝试对输出进行放电? 该器件的这种变化不应具有输出放电功能。 如果不是、是什么导致了巨大的电压浪涌? 这是电子保险丝建模问题吗? 还是真正的电路问题?

感谢您的帮助、

Satish

e2e.ti.com/.../eFuse_5F00_exp_5F00_0.TSC

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    感谢您与我们联系。 我将研究仿真、并在9月8日之前返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    当 Vin 为0V 时、输出电容可以通过 IC 内部 FET 的体二极管放电到电源中。

    由于在这种情况下、路径中有二极管、因此 Vout 不会放电到输入电源中。 但是、在实际电路中、VF2处仍会出现 Vout 二极管压降。

    您在仿真中看到的这种电压毛刺脉冲可能是仿真造成的、在实际应用中不会出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我想我们在这里谈论的是不同的事情。  

    电子保险丝输入电压和输出电压仅为5V。

    我指的是在仿真中、Vin -1.5ms 宽、161ms 左右的75V 电压浪涌。 我担心这种电涌。  

    此致、

    Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    VF2上的75V 浪涌似乎是由于仿真/建模错误中的某些错误造成的。 您不会在电路上看到此问题。  

    您可以在 EVM/您的电路板上测试此电路并验证结果。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Praveen。